PCCW

Der größte Telekommunikationsbetreiber Hongkongs

PCCW ist größter Operator telecoms Hongs-Kong; mit der umfangreichsten örtlich festgelegten Linie regelten Deckung und überschuß 2.6 Million Linie Teilnehmer, PCCW Kontrollen ein 68% Marktanteil - outpacing weit seinen nächsten Konkurrenten. Zusätzlich zur Standardausgangs- und Geschäftstimme und zu den Breitbanddienstleistungen ist- PCCW auch der einzige Telekommunikationsversorger in Hong Kong mit übertragenden Rechten des Mobiles und des Fernsehens und dem einzigen Operator, die alle vier Services in einem zur Verfügung stellen können. Das folgende ist eine Zusammenfassung Linie, Breitband-, beweglichem und IPTV PCCWS des reparierten Marktanteils an Hong Kong, ab mittlerem 2008:

  • 2.6 Million reparierte Linie Teilnehmer - 68% Marktanteil
  • 1.275 Million Breitbandteilnehmer (1.1 Million Hauptbreitbandteilnehmer) - 58% Marktanteil
  • 923 tausend IPTV Teilnehmer - 60% Marktanteil (verglichen mit Kabelfernsehen)
  • 1.176 Million bewegliche Teilnehmer (288 tausend 3G Teilnehmer) - 12% Marktanteil

In spätem 2006 fing PCCW an, seine hotspot Wi-FI Deckung von 300 Hotspots zu 4,000 in mittlerem 2008 fast zu erweitern und sagt voraus, daß es 5,500 Hotspots Ende 2009 erreicht. PCCW Hotspots kann in den zahlreichen Positionen überall in Hong Kong, einschließlich Nachbarschaftsläden, Kaffeegeschäfte, Gaststätten, Einkaufszentren, große Gehäusekomplexe, Telefonstände und Untergrundbahnstationen gefunden werden. PCCW sieht Wi-FI als wichtiger Bestandteil seiner beweglichen Datenstrategie. Strategie Entwicklung Wi-FI PCCWS basiert auf dem folgenden:

  • Nachfrage stammt wachsenden Verbrauchergebrauch von Technologie Wi-FI ab. In den letzten Jahren mögen die starke Verbreitung der Endbenutzervorrichtungen das iPhone und andere Wi-FI-ermöglichte handhelds, zusammen mit dem explosiven Wachstum von netbooks hat Gebrauch Wi-FI an Hotspots gefahren. 
  • Die Kombination von Wi-FI und von 3G + von HSPA kann Benutzer mit dem in der ganzen Stadt drahtlosen Datenzugang versehen und Fördermaschineverringern' Vertrauen in den reinen Netzen 3G, um Datenservice zur Verfügung zu stellen. Dieses verringert nicht nur die Last auf dem vorhandenen 3G + HSPA Netze, aber auch verringert die Notwendigkeit an der weiteren Investition in der Ausrüstung 3G und versieht Benutzer mit schnellerem und höherem Bandbreite Radioapparatservice.
  • Die zunehmende Verwendbarkeit der Wi-FI-ermöglichten beweglichen Vorrichtungen auf dem Markt ergibt die Verbraucher, die mehr das Verwenden von Wi-FI, um an das Internet anzuschließen gewöhnt wachsen. Dieses der Reihe nach fährt zunehmenden Gebrauch von Wi-FI Hotspots und erweiterndeckung.
Mehr über dieses Projekt erlernen:

 Downloaden Sie die volle Fallstudie

Finden Sie mehr Fallstudien vorhanden von der case Studie page oder lichten Sie die case Studie library ab.