Wie PoE-Glasfaser die Ausbildung Ihrer Familie unterstützt
Wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter studiert, dann können Sie das wahrscheinlich nachempfinden. Auch wenn Sie und Ihr Kind bei der Suche nach der perfekten Fachhochschule oder der perfekten Universität sehr sorgfältig recherchieren, von Online-Bewertungen und -Rankings bis zu Klassengrößen, basiert die Entscheidung oft auf dem instinktiven Gefühl für den Ort, wenn Sie ihn besuchen. Man ist noch nicht einmal aus dem Auto ausgestiegen, bevor man spürt: „Ja, die ist es!“
Verbindung mit Ihren Kindern
Sie sagen, dass sie es wissen, sobald sie den Campus betreten. Der erste Eindruck, der vor allem durch die Ästhetik des Campus und die allgemeine Atmosphäre entsteht, ist entscheidend. Wenn sie sich eingewöhnen, können dieselben Variablen alles von der Einstellung bis zur akademischen Leistung beeinflussen. Das bringt uns zum Thema „form follows function“ (Die Form folgt der Funktion) und wie gutes Design der Technologie auf dem ganzen Hochschulgelände einen großen Unterschied machen kann.
Das Konzept des vernetzten (intelligenten) Campus hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt, weit über die Vernetzung der einzelnen Gebäude und die Sicherstellung einer schnellen kabelgebundenen oder drahtlosen Verbindung innerhalb der Wohnheime hinaus. Heute verfügt der vernetzte Campus über ein allgegenwärtiges hybrides Netzwerk, das den gesamten Campus umspannt und Studenten und Mitarbeiter innerhalb und außerhalb mit den Ressourcen, Anwendungen und Systemen für das Leben, Arbeiten und Lernen verbindet.
Mehr als nur Wi-Fi
Das Campus-Netzwerk geht über das traditionelle IT-Netzwerk hinaus und bietet viel mehr als nur Wi-Fi. Es versorgt die Außenbeleuchtung, die Sicherheit auf dem Campus, Wi-Fi, zellbasiertes Breitband für gemeinsames Lernen, das überall stattfindet, und die Zugangskontrolle zum Schutz der Bewohner des Geländes.
Diese Art von Funktionalität wird von zukünftigen StudentInnen, ihren Familien und den Mitarbeitern der Universität als Grunderwartung verstanden. Gleichzeitig spielt die Umweltästhetik eine große Rolle bei der Integration von Technik auf einem Hochschulgelände. In Europa und den USA gelten viele Schulen als historische Denkmäler, bei denen jegliche gestalterische Veränderung, ob innen oder außen, strengen Richtlinien entsprechen muss, um ihre ästhetische und/oder kulturelle Integrität zu schützen. Egal, ob es sich um die IT-Infrastruktur oder eine neue Mensa handelt, die Form ist genauso wichtig wie die Funktion.
Sich der unsichtbaren Herausforderung stellen
Für einige IT-Anwendungen stellt die Forderung nach anspruchsvoller Leistung, die von einer praktisch unsichtbaren Infrastruktur bereitgestellt wird, eine besondere Herausforderung dar. Die Netzwerke von campusweiten Überwachungskameras, Wi-Fi-Hotspots und Sicherheitsbeleuchtung im Freien, die StudentInnen und MitarbeiterInnen Internet-Verbindung und Schutz bieten, sind gute Beispiele.
Diese Systeme benötigen Niederspannungsstrom zusammen mit zuverlässigen Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen. Im Innenbereich lässt sich dies leicht mit einem Power-over-Ethernet-Netzwerk (PoE) erreichen, das Strom- und Datenübertragung auf einem einzigen Kabel kombiniert. Aber PoE ist auf eine Entfernung von 100 Metern begrenzt. In einer Außenumgebung kann die Entfernung von der Stromquelle zum am weitesten entfernten Knoten durchaus ein paar Kilometer betragen. Die Verwendung einer konventionellen PoE-Infrastruktur zur Abdeckung von Hunderten von Hektar würde Hunderte von an Masten montierten Zugangskästen über das Hochschulgelände verteilt bedeuten, in denen die PoE-Extender untergebracht sind, die zur Überwindung der großen Entfernungen erforderlich sind.
Aber wenn man sich genug Zeit nimmt, findet die Form immer einen Weg, der Funktion zu folgen. In diesem Fall hat die Lösung für ein Langstrecken-Strom-/Datennetzwerk die Form von „powered fiber“ (gespeister Faser), das Geräte in einer Entfernung von bis zu 2.6 Meilen zuverlässig mit Strom versorgen und verbinden kann.
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Powered-Fiber-System eingesetzt wird, um die Anforderungen an Form und Funktion auf dem Campus zu erfüllen, sehen Sie sich diese interaktive Fallstudie der University of Tennessee in Knoxville an.
Eine Lösung, die sich richtig anfühlt
Wenn Sie mit einigen dieser Herausforderungen konfrontiert sind, werden Sie sich zweifellos bereits mit den verschiedenen Lösungen befasst haben, einschließlich PoE oder anderen Methoden. Aber die Erfahrung von Knoxville und vielen anderen Institutionen, ganz zu schweigen von vielen Flughäfen, Gaststätten und anderen Situationen eines dezentralen Campus, lässt vermuten, dass Power-Fiber eine zunehmend beliebte Option sein wird. Wenn Sie sehen, wie gut es funktioniert, werden Sie bestimmt zu sich selbst sagen: „Ja, das ist es!“
„Wir betrachten CommScope als einen vertrauenswürdigen Partner, der uns dabei helfen kann, die einzigartigen Herausforderungen und sich ständig ändernden Anforderungen zu bewältigen, die mit der Verbindung einer Hochschulumgebung wie der University of Tennessee, Knoxville, verbunden sind.“
– Ben Rayfield
University of Tennessee, Knoxville
PoE-Glasfaser: die Faktendatei
Verstehen Sie, wie der PoE-Glasfaser zu einer Schlüsseltechnologie bei der Bereitstellung von Unternehmens- und Campusnetzwerken auf der ganzen Welt geworden ist.