Aufbau einer digitalen Gesellschaft

Aufbau einer digitalen Gesellschaft

Für viele ist die totale Vernetzung – immer, überall, wo immer wir hingehen, was auch immer wir tun – zu einer Erwartungshaltung geworden. Doch dieser unterbrechungsfreie Ausdruck modernen Lebens, Lernens und Arbeitens ist nicht so universell, wie es für manche scheinen mag. Netzwerke auf der ganzen Welt arbeiten hart daran, die Lücken zu schließen und stehen unter ständigem Druck, sich parallel zu neuen Technologien und wachsender Nachfrage weiterzuentwickeln und gleichzeitig flexibel und anpassungsfähig für zukünftige Erweiterungen und Optimierungen zu bleiben.

CommScope antizipiert, was als Nächstes kommt. Wir konzentrieren uns auf die Schlüsseltechnologien, die unsere vernetzte Gesellschaft stärken und bereichern, was uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für Netzwerke macht, die diese digitale Kluft schließen und mehr Menschen auf der ganzen Welt mehr Wachstumschancen bieten.

topic1-test-image-1.jpg

Nichtverbundenes verbinden

Die Herausforderung besteht dann darin, innovative Lösungen zu entwickeln, um möglichst vielen Menschen Zugang zu diesem Netzwerk zu verschaffen, sei es durch Wireless-Konnektivität oder durch Breitband- und verkabelte Lösungen, damit eine zuverlässige Konnektivität so selbstverständlich wird, wie Strom- oder Wasserleitungen. Die unterversorgten Gemeinden, die von diesem Zugang profitieren, sind vielfältiger als man vermuten mag. Dazu gehören nicht nur Entwicklungsländer oder ländliche Gebiete, sondern auch städtische und vorstädtische Gemeinden, die mit architektonischen Zwängen konfrontiert sind, die einschränken, wie und wo Konnektivität hergestellt werden kann.

Netzwerke, die zur Bewältigung dieser Herausforderungen aufgebaut werden, können das Problem nicht allein über die Infrastruktur lösen. Auch Serviceprobleme können einen Keil zwischen die digital Privilegierten und die digital Unterprivilegierten treiben, wie etwa die Betriebszeit, Datenobergrenzen, Geschwindigkeitsbegrenzungen und Kundenkosten. Bei einer echten Lösung geht es nicht nur um das Verlegen von Kabeln und den Bau von Antennen, sondern auch darum, diese Services so zuverlässig und wirtschaftlich zu gestalten, dass sie für alle zugänglich sind.

CommScope arbeitet daran, die bislang Unterversorgten zu verbinden, die digitale Kluft zu schließen und das Wachstum zu fördern, indem wir unsere Netzwerkpartner dabei unterstützen, eine freiere soziale Mobilität und Teilhabe zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, die Idee der Konnektivität als echten, allgegenwärtigen Versorgungsbeitrag zu verwirklichen, der Menschen, Städten und Branchen hilft, sich zu vernetzen und effizienter zu funktionieren – zum Nutzen aller.

63 %

der ländlichen Haushalte weltweit haben keinen Internetzugang1

<60 %

Internet-Verbreitungsgrad in Asien und Afrika

40 %

der Schulen in den USA haben kein Breitband2

 

Stärkung der Verbindungen

Da immer mehr Benutzer von immer mehr Standorten aus an der digitalen Welt teilnehmen, besteht die Herausforderung, darin, diese Netzwerke zu stärken, um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten und die Versprechen dieser Welt zu erfüllen. Immer mehr Menschen aus dicht besiedelten städtischen Gebieten nutzen immer mehr datenintensive Anwendungen auf immer unterschiedlicheren Geräten. Dies stellt eine große Belastung für die Netze dar, da sie mit der Nachfrage Schritt halten müssen.

Um diesen Bedarf zu decken, müssen wir Infrastrukturlösungen entwickeln, die den Bedürfnissen von heute gerecht werden und gleichzeitig die Anforderungen von morgen vorwegnehmen. Gleichzeitig muss die langfristige Integrität des Netzwerks und des Unternehmens, das es betreibt, sichergestellt werden.

CommScope bietet ein umfangreiches Portfolio an Netzwerkinfrastrukturlösungen, die jede Verbindung abdecken, von einem Ende des Netzwerks bis zum anderen. So können sich unsere Partner auf ihre strategischen Prioritäten konzentrieren – in der Gewissheit, dass CommScope ihnen die Leistung, Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität bietet, die sie für den Aufbau ihrer Netzwerke der nächsten Generation benötigen, und zwar vom Kern bis zur Peripherie, ob verkabelt oder wireless.

Die Vernetzung eines Planeten ist keine kleine Aufgabe. Sie erfordert großes Engagement und dauerhafte Partnerschaft, um das Versprechen der digitalen Inklusion für alle zu erfüllen – und CommScope ist stolz darauf, Teil dieser wichtigen Bemühungen zu sein

50 %

Anstieg der Verbindungsgeschwindigkeit eines High-End-Nutzers pro Jahr3

5 Mrd.

eindeutige Mobilfunkteilnehmer bis 20254

>105,000 GB

Internetverkehr pro Sekunde5

Strengthening-connections-dc-hero

Quellen
1. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ff2020interactive.aspx
2. https://www.pewtrusts.org/en/trust/archive/summer-2019/americas-digital-divide
3. https://www.nngroup.com/articles/law-of-bandwidth/
4. https://www.gsma.com/mobileeconomy/
5. https://www.internetlivestats.com/one-second/#traffic-band