CBRS-Anwendungsfälle

Ausnutzung der Spektrumsmöglichkeiten

Durch die Einführung vonCitizen Broadband Radio Service (CBRS) können Unternehmen aus verschiedenen Branchen nun hochwertige Kommunikationsspektren für ihre privaten oder öffentlichen Wireless-Netzwerke nutzen. Durch die Verwendung von CBRS können Unternehmen nun ihre Wireless-Netzwerkressourcen für Gebäudelösungen, fixierte Wireless-Zugänge und Small Cell-Standorte erweitern. Es folgen eine Branchen-Anwendungsbeispiele:

Mobilfunknetzbetreiber (Mobile Network Operators, MNOs)

Mit CBRS können MNOs eine kosteneffektive Lösung zur Erweiterung von Kapazitäten und Netzversorgung garantieren und ihre 5G-Netzwerke aufbauen. CBRS stellt zudem eine bessere Netzversorgung sowohl für Mobilfunklösungen für den Innen- und Außenbereich im Vergleich mit nicht-lizensierten Bändern wie 5 GHz bereit. CBRS-Basisstationen liefern ein höheres Maß an Netzwerksqualitätskontrolle, die bei Lösungen auf LTE-Basis erwünscht ist, ohne die Herausforderungen, die mit dem Teilen der Bandweite mit Wi-Fi einhergehen.

Cable Network Operators (CNO)

For cable operators seeking to build out an LTE network, CBRS provides a smart traffic offload option for operators wanting to enter the mobile wireless industry using a Mobile Virtual Network Operator (MVNO) strategy.

CBRS solutions can help CNOs by reducing costs through the deployment of Operators-owned small cell networks, combining current networks to provide optimal coverage and capacity, as well as leveraging mobile network CNOs who need densification. For the investment of a Wi-Fi solution, CNOs can build a valuable wireless LTE network that's dependable, fast and profitable.

Neutrale Hosts

Mit CBRS-Lösungen können neutrale Hosts ein robusteres Netzwerk auf Unternehmensebene bereitstellen und verwalten, welches sowohl im Innen- als auch Außenbereich dieselbe Leistungsstärke aufweist. CBRS-Lösungen eignen sich perfekt für Großanlagen wie Stadien, Flughäfen, Hochhäuser und Krankenhäuser, sind Netzwerk-agnostisch und kommen leicht mit extra Datenverkehr zurecht an Standorten, die zu klein sind, um von Mobilfunkbetreibern in Betracht gezogen zu werden, aber dennoch zu komplex sind, um von den Unternehmen selbst in Angriff genommen zu werden.

Private LTE

Großen Unternehmen, die ein geschlossenes oder privates Wireless-Netzwerk für ihr Unternehmen benötigen, bietet CBRS eine sicherere Konnektivität als Wi-Fi, aber mit höheren Geschwindigkeiten und mit der Qualität eines Wireless-LTE-Netzwerk. Egal ob Sie in hohen Bürogebäuden, einem Hochschulcampus oder einem Fernstandort (z. B. im Bergbau) arbeiten, können Sie mit CBRS-Lösungen ein örtliches privates LTE-Netzwerk für Ihr gesamtes Unternehmen sowohl in Innen- als auch Außenbereichen aufbauen.

Wireless-Internetbetreiber (Wireless Internet Service Providers, WISPs) / Versorgungsunternehmen

Unternehmen, die sich auf Datenübertragungen von festen Wireless-Zugangspunkten verlassen, können mit CBRS-Lösungen, die ein SAS-aktiviertes geteiltes Spektrum verwenden, ein robustes Netzwerk von unübertroffener Qualität erstellen. Durch Verwendung einer 3.5 GHz-Radiofrequenz können WISPs und Versorgungsunternehmen ein sehr zuverlässiges Wireless-Netzwerk aufbauen, welches einen kosteneffektiven, festen Wireless-Zugang mit geringer Latenz bietet und Echtzeitkommunikation an alle Sensoren, Kameras und IoT der Branche liefert.