Gebäude und Hochschulgelände

Bereitstellung beschleunigen

Die Geheimnisse für eine schnellere Inbetriebnahme und einen schnelleren ROI

Mehr erreichen in kürzerer Zeit

In den sich schnell entwickelnden digitalen Umgebungen von heute – insbesondere in komplexen Veranstaltungsorten, auf Campusgeländen und in Rechenzentren – ist eine schnelle Bereitstellung von Verkabelungslösungen entscheidend, um Ausfallzeiten zu minimieren, Projektlaufzeiten zu verkürzen und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. ​

Vorkonfektionierte Lösungen und optimierte Installationsprozesse ermöglichen eine schnelle und effiziente Netzwerkinstallation. PoE-Lösungen, die keine Ad-hoc-Steckdosen erfordern, können Verzögerungen bei der Planung und Installation vermeiden. ​

Eine schnelle Bereitstellung hilft Unternehmen nicht nur bei der Anpassung an sich ändernde Anforderungen und technologische Neuerungen, sondern verringert auch Betriebsunterbrechungen und Personalkosten. ​

Durch die Bereitstellung robuster, leistungsstarker Verkabelungssysteme, die eine einfache und schnelle Installation ermöglichen, versetzt CommScope seine Kunden in die Lage, den Anforderungen immer einen Schritt voraus zu sein, ihre Produktivität aufrechtzuerhalten und vom ersten Tag an eine zuverlässige Konnektivität zu gewährleisten.​

 

Array of high-performance cabling systems

Herausforderungen

Die Herausforderungen für eine schnellere Bereitstellung liegen im Detail

Die Installation von strukturierten Verkabelungen und Glasfaserkabeln ist viel mehr als nur das Einziehen von Kabeln in einen Kabelkanal – viel mehr. Je schneller der Auftrag erledigt werden muss, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine oder mehrere Herausforderungen Ihren Zeitplan durcheinanderbringen. ​

Hier sind nur einige Punkte, die Sie beachten sollten:

Platzmangel

Die heutigen Netzwerke mit höherer Dichte stehen im Widerspruch zu den Gegebenheiten überfüllter Kabelkanäle, Serverschränke und Serverräume. Das Verlegen neuer Kabel, ohne dabei die bestehenden zu beschädigen, verlangsamt die Inbetriebnahme und erschwert die Wartung.

Komplexe Planung

Die Entwicklung eines strukturierten Verkabelungssystems, das Kompatibilität, Integration und zukünftige Erweiterbarkeit gewährleistet, erfordert Zeit. Fehler können zu unzureichenden Trassenführungen und kostspieligen Nacharbeiten führen, um künftige Erweiterungen zu ermöglichen.

Integration veralteter Infrastruktur

Die Integration moderner Hochgeschwindigkeits-Verkabelungslösungen in die bestehende Infrastruktur kann aufgrund von nicht kompatiblen Komponenten, unterschiedlichen Leistungsstandards und Kompatibilitätsproblemen eine Herausforderung darstellen.

Fachkräftemangel

Es herrscht ein erheblicher Mangel an hochqualifizierten Fachkräften, die für die Planung, Installation und Verwaltung komplexer moderner Glasfasernetzwerke benötigt werden. Dieser Personalengpass kann zu Verzögerungen bei der Bereitstellung führen und die Kosten in die Höhe treiben.

Compliance- und Sicherheitsstandards

Verkabelungsprojekte müssen unzählige lokale Bauvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und Branchenstandards einhalten, die sich ständig weiterentwickeln.

Risiko menschlicher Fehler

In Umgebungen mit hoher Verkabelungsdichte können kleine Fehler bei der Installation – wie eine unsachgemäße Terminierung oder physische Beschädigungen der Kabel – zu weitreichenden Netzunterbrechungen führen, deren Behebung zeitaufwändig ist.

Wie wir helfen können

InstaPATCH®

Werksseitig konfektioniert, 100 % getestet – weniger Überraschungen

Die vorkonfektionierte InstaPATCH Verkabelung ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Bereitstellung mit Plug-and-Play-Einfachheit. Jede InstaPATCH Baugruppe wird zu 100 % werksseitig getestet und ist im Vergleich zu herkömmlichen Kabeln für eine sauberere und schnellere Installation optimiert.

InstaPATCH verkürzt nicht nur die Installationszeit erheblich und
verhindert Fehler, sondern ermöglicht es Ihnen auch, enge Termine einzuhalten und Betriebsunterbrechungen auf ein Minimum zu reduzieren.

Das Ergebnis sind geringere Lohnkosten, skalierbare Installationen, eine  
kürzere Amortisationszeit und die Gewissheit, dass Ihr Netzwerk vom ersten Tag an die erwartete Leistung erbringt.​

Darüber hinaus sorgt CommScope mit umfassender Unterstützung bei der Planung dafür, dass Ihre Implementierung noch reibungsloser verläuft. ​

Und es ist imVision® und VisiPORT™-fähig!

Mehr erfahren

VisiPORT

Wie Port-Level-Intelligenz die Verkabelung beschleunigt

VisiPORT, eine intelligente Anschlussmanagementlösung, vereinfacht und automatisiert die Nachverfolgung physischer Netzwerkverbindungen, sowohl über Kupfer- als auch über Glasfaserkabel. Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle über den Status und die Kapazität der Anschlüsse trägt VisiPORT dazu bei, Genauigkeit und Effizienz während der Installation und des laufenden Betriebs zu gewährleisten.

Im Hinblick auf eine schnelle Bereitstellung kann VisiPORT zudem den Verkabelungsprozess beschleunigen, indem es den manuellen Dokumentationsaufwand reduziert und Fehler minimiert – so können Teams Installationen schneller und sicherer abschließen. Diese Effizienz beschleunigt nicht nur die Erstimplementierung, sondern wirkt sich auch erheblich auf den täglichen 2 Betrieb aus, da sie Verlagerungen, Erweiterungen und Änderungen vereinfacht und ein zuverlässiges Netzwerkmanagement im Zuge der Weiterentwicklung Ihrer Netzwerkinfrastruktur ermöglicht.​

Als eigenständige Hardwarelösung erfordert VisiPORT weder eine Softwareinstallation noch eine Schulung, wodurch es besonders einfach zu implementieren und zu bedienen ist. ​

Mehr erfahren

VisiPatch® 360 

Kombiniertes Patching- und Kabelmanagement

VisiPatch® 360 kombiniert das Patching und Kabelmanagement in einer einzigen kompakten Lösung, die modular und stapelbar ist und für eine schnelle und effiziente Installation strukturierter Verkabelungen optimiert wurde. Dank der einzigartigen Reverse-Patching-Technologie werden die Kabel vom Benutzer weg und in das Patching-Feld geführt, wodurch ein ungehinderter Zugang zu den Anschlüssen gewährleistet ist und Verlagerungen, Erweiterungen und Änderungen vereinfacht werden. ​

Die steckbaren Komponenten vereinfachen die Installation und machen VisiPatch zur 360idealen Lösung, wenn eine schnelle Inbetriebnahme entscheidend ist. Das System unterstützt 10 Gbit/s- und 1-Gbit/s-Ethernet-Anwendungen sowie die Verkabelung mit GigaSPEED® XL und X10D® von CommScope. ​

Vorkonfigurierte Bausätze und integriertes Kabelmanagement beschleunigen die Bereitstellung zusätzlich und bieten eine skalierbare Lösung, die Ihren technischen und geschäftlichen Anforderungen gerecht wird. ​

Mehr erfahren

Fazit

Beschleunigte Bereitstellung: Schlussfolgerungen

Enterprise-Netzwerk- und Facility-Manager stehen unter zunehmendem Druck, in kürzerer Zeit mehr zu leisten. Ganz gleich, ob es darum geht, die strukturierte Verkabelung und die Glasfasernetzwerke auf neue Bereiche des Gebäudes oder des Campus auszuweiten oder bestehende Verbindungen zu modernisieren – die Verkürzung der Bereitstellungszeit hat oberste Priorität.

Die CommScope-Produktfamilie vorkonfektionierter und intelligenter Infrastrukturlösungen – darunter InstaPATCH-Verkabelung, VisiPORT-Intelligenz sowie VisiPatch-Patching und Kabelmanagement – bietet eine leistungsstarke Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und betrieblicher Transparenz.

InstaPATCH-Verkabelungslösungen bieten werkseitig konfektionierte, zu 100 % geprüfte Kupfer- und Glasfaserkabel, die eine Plug-and-Play-Installation ermöglichen und so die Bereitstellungszeit und die Arbeitskosten drastisch senken – ideal für Umgebungen mit hoher Dichte, in denen schnelle Skalierbarkeit und minimale Unterbrechungen entscheidend sind.

VisiPORT Intelligence ermöglicht die Überwachung auf Port-Ebene und die Erkennung von Vorfällen in Echtzeit und stellt so sicher, dass jede Verbindung nachverfolgt wird und sicher ist. Es warnt IT-Teams vor unbefugten Änderungen und unterstützt Techniker mithilfe von LED-Anzeigen bei der korrekten Konfiguration, wodurch Fehler und Ausfallzeiten reduziert werden.

Die VisiPatch 360 Patching-Lösung verbessert die Kupferverkabelung durch ein kompaktes Reverse-Patching-Design, das Platz spart und das Kabelmanagement vereinfacht – ideal für beengte Telekommunikationsräume oder sich weiterentwickelnde Unternehmensnetzwerke.

Gemeinsam versetzen diese Lösungen Kunden in die Lage, schneller zu implementieren, intelligenter zu arbeiten und sicher zu skalieren.​

Nehmen Sie Kontakt auf

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen helfen können, das Beste aus Ihrer Investition in Ihr Unternehmensnetzwerk herauszuholen

Kontakt