Gebäude und Hochschulgelände

Mehr Bandbreite

Optimale Nutzung Ihrer strukturierten Verkabelung

Strukturierte Verkabelung, der große Wegbereiter 

Das unaufhaltsame Wachstum vernetzter Geräte, Cloud Computing und künstlicher Intelligenz stößt die Bandbreitenkapazitäten von Unternehmen an ihre Grenzen. Die digitale Transformation schreitet immer schneller voran. Netzwerk- und Facility-Manager müssen reagieren. Es geht nicht nur darum, größere Datenmengen zu verarbeiten; es geht darum, einen höheren Energiebedarf und anspruchsvollere Anwendungen zu bewältigen und dabei Budgets, Betriebsunterbrechungen und Umweltauswirkungen unter Kontrolle zu behalten.

In einer Zeit, die von Wireless-Konnektivität geprägt ist, übersieht man leicht das stille Backbone jedes leistungsstarken Netzwerks: strukturierte Verkabelung. Kupfer- und Glasfaserverkabelungssysteme bilden nach wie vor die physikalische Ebene, die darüber entscheidet, wie schnell, zuverlässig und zukunftsfähig Ihre Infrastruktur tatsächlich ist. Von Unternehmens-LANs bis hin zu Hyperscale-Rechenzentren – die strukturierte Verkabelung ist der Bandbreiten-Booster, der die digitale Transformation ermöglicht.

gigaspeed10xd

Herausforderungen

Blazing bandwidth speed blur

Was ist Bandbreite (wirklich)?

Bandbreite ist mehr als eine Zahl, die nur die reine Geschwindigkeit angibt. Im Zusammenhang mit Ihrem strukturierten Verkabelungsnetzwerk ist Bandbreite eine vielschichtige Gleichung, die aus mehreren Variablen besteht, darunter:

  • Kanalkapazität: Die maximale Rate, mit der Informationen über einen bestimmten Kommunikationskanal zuverlässig übertragen werden können. Die Kanalkapazität wird zwar in Bit pro Sekunde gemessen, stellt jedoch den theoretischen maximalen Datendurchsatz dar.
  • Signalintegrität: Die Fähigkeit eines elektrischen Signals, über die Verkabelung von der Quelle zum Ziel zu gelangen, ohne dass es zu einer Verschlechterung kommt, die zu Datenverlusten oder Fehlern führen würde. Die Signalintegrität wird durch zahlreiche reale Einflussgrößen wie Temperatur, Störungen, mechanische Beanspruchung und
    Datengeschwindigkeit beeinflusst.
  • Anwendungssicherung: Dies garantiert die Unterstützung aktueller und aufkommender Standards. 

Die Bedeutung von Headroom und Leistung

Standards definieren die Mindestanforderungen an die Leistungsfähigkeit für eine bestimmte Kabelkategorie oder -klasse (Kategorien gemäß TIA und Klassen gemäß ISO/IEC). Aber für geschäftskritische Anwendungen ist das nicht ausreichend. Hier kommt der Headroom ins Spiel. „Headroom“ bezeichnet den zusätzlichen Spielraum gegenüber dem Standard – also zusätzliche Dezibel an Schutz vor Übersprechen, Einfügungsdämpfung und Rückflussdämpfung. Hier erfahren Sie, warum es wichtig ist, über ausreichend Spielraum zu verfügen.

Verbessert die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Qualität von Netzwerkverkabelungssystemen.
Typischerweise legen Branchenstandards Mindestleistungsanforderungen fest, die eine „akzeptable“ Fehlerquote vorsehen, die die meisten Anbieter zu erfüllen versuchen. Dies kann jedoch zu einer Verlangsamung der Netzwerke führen und sich negativ auf die Betriebsabläufe auswirken. In den meisten Fällen übertrifft SYSTIMAX® diese Mindestanforderungen, indem es den Headroom über den gesamten Kanal hinweg maximiert. Dies bedeutet eine deutlich bessere Leistung in der Praxis: Ein 3 dB-Vorsprung ist beispielsweise nicht nur eine geringfügige Verbesserung, sondern bedeutet tatsächlich, dass das System um 100 % besser ist als der Standard.

Sorgt für weniger Bitfehler, einen höheren Durchsatz und eine qualitativ hochwertigere Datenübertragung.
Durchdachte und fachgerecht installierte Verkabelungslösungen mit ausreichender Reserve sorgen für robuste, flexible Systeme, die die Nutzer zufriedenstellen und reibungslose Betriebsabläufe gewährleisten. Im Gegensatz dazu können Systeme, die nur die Mindestanforderungen erfüllen – oder die mangelhaft installiert sind – höhere Fehlerquoten, langsamere Datenübertragung und häufige Qualitätsprobleme aufweisen, was zu Produktivitätsverlusten und geschäftlichen Risiekn führt. SYSTIMAX konzentriert sich auf die Maximierung der Margen, da dies entscheidend ist, um bei anspruchsvollsten Anwendungen wie HD-Video und VoIP eine gleichbleibend hohe Leistung zu gewährleisten. 

Weitere Vorteile von mehr Spielraum
  • Weniger Bitfehler, höherer Durchsatz, geringerer Übertragungsaufwand
  • Ermöglicht zukünftige Anwendungen ohne 
    Komplettaustausch
  • Gleicht Leistungsabfälle aufgrund von Alterung, Patching und rauen Bedingungen für ein umweltfreundlicheres Netzwerk aus

Erfahren Sie, wie Ihnen die Leistungsreserven der Kategorie-6A-Verkabelung mehr Spielraum verschaffen können. 

Kupfer ist nach wie vor das Arbeitstier

Obwohl Glasfaser bei Backbone-Verbindungen dominiert, bleibt Kupfer unverzichtbar für:

  • Power over Ethernet (PoE), das bis zu 100 Watt für intelligente Beleuchtung, Sicherheitskameras, IoT und mehr liefern kann.
  • Kurze horizontale Verkabelungsstrecken, die sich besonders für Büros und Universitätsgelände als sehr kosteneffektiv erweisen.
  • Mittlere Strecken neuer Lösungen mit erweiterter Reichweite, die Alternativen bieten, um weiter zu gelangen als mit den herkömmlichen 100 m.
  • Multigigabit-Ethernet, das 2.5G/5G/10G-Geschwindigkeiten über bestehende Kupferleitungen unterstützt.

Kategorie 6A ist die ideale Wahl für Neuinstallationen. Sie bietet ein vorhersehbares Fremdübersprechverhalten, niedrigere Verluste und Spielraum für neue Anwendungen wie
Wi-Fi® 7 und leistungsstarkes PoE.

Glasfaser: Der Bandbreitenhorizont
In Backbone- und hochdichten Umgebungen bietet Glasfaser eine praktisch unbegrenzte Bandbreite. Aber auch Glasfasersysteme profitieren von den Prinzipien der strukturierten Verkabelung – modularer Aufbau, standardisierte Konnektivität und Lebenszyklussicherung.

Global Copper Cabling Market chart

IT, OT oder konvergiert

Ältere Unternehmensnetze wurden typischerweise so entwickelt, dass sie entweder Informationstechnologien (IT) oder Betriebstechnologien (OT) unterstützen, wobei jede dieser Technologien ihre eigenen Anforderungen hat. Obwohlweiterhin separate IT- und OT-Netzwerke bestehen, vollzieht sich in Gebäuden und auf Campusgeländen ein rascher Übergang zu konvergierten Netzwerken, die es ermöglichen, alle IT- undOT-Services und -Geräte über ein einziges Netzwerk zu unterstützen. Hier ist eine kurze Übersicht über die einzelnen Typen.

IT network visual

IT-Netzwerke benötigen eine hohe Bandbreite und niedrige Latenz , um Cloud-Computing, Video-Konferenzen und Daten-Analysen effektiv zu unterstützen.

OT network visual​

OT-Netzwerke erfordern eine konsistente Bandbreite und Echtzeitkommunikation für Gebäudeautomatisierung, Zugriffskontrolle und Industriesensoren.

Converged network
visual​

Konvergente Netzwerk-Designs müssen Kapazität, Zuverlässigkeit und Segmentierung ausbalancieren, um sowohl IT- als auch OT-Anforderungen sicher und effizient zu erfüllen.​

Wie wir helfen können

Skalieren Sie Ihre Bandbreitenkapazitäten mit CommScope

Der Bandbreitenbedarf bleibt selten unverändert. Kunden sollten drei bis fünf Technologie-Erneuerungszyklen einplanen, ohne die Verkabelung komplett austauschen zu müssen. Das heißt:

  • Die Wahl eines spezialisierten Cat-6Systems wie GigaSPEED® XL5® (zur Unterstützung von Multigigabit) oder einer Kategorie-6A-Lösung wie GigaSPEED X10D® (zur Unterstützung von 10GBASE‑T).
  • Als die Länge von Kupferkabeln auf 100 m beschränkt war, war es üblich, Glasfaser-Backbones im Hinblick auf langfristige Skalierbarkeit und Hochgeschwindigkeits-Verbindungen in Betracht zu ziehen.
  • Dank Lösungen mit erweiterter Reichweite verfügen Kunden über mehr Gestaltungsfreiheit, um reine Kupferlösungen einzusetzen und die erforderliche Bandbreite zu erhalten.
  • Entwicklung mit modularen Komponenten (Patch-Panelen, Stecker) für einfache Erweiterungen. Für weitere Informationen sehen Sie sich unsere InstaPATCH® Lösungen an.

Bandwidth ladder chart

Das umfassende Portfolio an Kupfer- und Glasfaserverkabelungslösungen von CommScope bietet Ihnen die erforderliche Bandbreite und Leistung, um Ihr Unternehmensnetzwerk kontinuierlich anzupassen und weiterzuentwickeln.

Fazit

Wichtige Erkenntnisse zu einer höheren Bandbreite

Die SYSTIMAX-Lösungen für strukturierte Verkabelung von CommScope wurden entwickelt, um Branchenstandards zu erfüllen und zu übertreffen – oft schon bevor diese überhaupt festgelegt wurden. Mit Anwendungssicherung und Leistungsgarantie kaufen Sie nicht nur Kabel; Sie investieren in eine Plattform, die mit Ihrem Unternehmen mitwächst.​

Mehr Spielraum = mehr Sicherheit

Betrachten Sie den Spielraum als Ihre Absicherung gegen Unwägbarkeiten. Standards entwickeln sich weiter, die Anzahl der Geräte nimmt zu und die Arbeitsbelastung steigt. Ein zusätzlicher Spielraum trägt dazu bei, die Lebensdauer Ihrer Verkabelungsanlage zu verlängern, sodass diese nicht zum Engpass wird, wenn die nächste Technologiewelle kommt.

Bereit für ein Upgrade?

Entdecken Sie unsere Kategorie 6A- und Multimode-Glasfaser-Seiten, um zu sehen, wie CommScope strukturierte Verkabelung liefert, die nicht nur konform ist, sondern der Entwicklung zuversichtlich voraus ist.

Nehmen Sie Kontakt auf

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen helfen können, das Beste aus Ihrer Investition in Ihr Unternehmensnetzwerk herauszuholen

Kontakt