Was ist FTTx-Netzwerkarchitektur?
FTTx oder Glasfaser zum x ist ein Begriff, der verwendet wird, um verschiedene Breitbandnetzwerkarchitekturen zu beschreiben, die stark auf Glasfaser angewiesen sind, um die gesamte oder einen Teil der lokalen Schleife bereitzustellen, die für die Last-Mile-Telekommunikation verwendet wird, d. h. vom Kernnetzwerk des Dienstanbieters zu einem Abschlusspunkt, wie beispielsweise einem Heim, einem Unternehmen oder einem angeschlossenen Gerät.
Diese Technologie ist entscheidend für die Verbesserung der Breitband-Konnektivität, einschließlich 1G- und 10G-Netzwerken, die dabei helfen, die digitale Kluft zu überbrücken, indem sie skalierbaren Highspeed-Internetzugang für Haushalte und Unternehmen bereitstellt.
Schlussfolgerungen
-
FTTx verbessert Breitband-Konnektivität
FTTx (Fiber bis x) bezieht sich auf eine Reihe von Netzwerkarchitekturen, die Glasfaser verwenden, um Hochgeschwindigkeits-Internet bereitzustellen, insbesondere für die „letzte Meile“ zwischen Dienstanbietern und Endbenutzern. Die Lösung unterstützt skalierbare Breitbandverbindungen, einschließlich 1G- und 10G-Netzwerke, und hilft dabei, die digitale Kluft zu überbrücken. -
Es gibt mehrere FTTx-Konfigurationen
FTTx umfasst mehrere Bereitstellungsmodelle:- FTTH (Fiber to the Home): Direkte Glasfaser zu einzelnen Häusern.
- FTTB (Holz zum Gebäude): Glasfaser zu einem Gebäude, mit interner Verteilung über andere Mittel.
- FTTC (Fiber to the Curb): Faser zu einem nahegelegenen Bordstein, Kupfer für die letzte Dehnung.
- FTTN (Fiber to the Node): Glasfaser zu einem zentralen Knoten, dann Kupfer oder koaxial zu Häusern.
-
CommScope bietet End-to-End-FTTx-Lösungen
CommScope bietet ein umfassendes Portfolio für den Aufbau von FTTx-Netzwerken, von Zentralen bis hin zu Endanwender-Räumlichkeiten. Ihre Lösungen sind für eine schnelle Bereitstellung, hohe Leistung und Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. -
Vereinfachte Bereitstellung für Service Provider
Die Produkte von CommScope reduzieren die Installationskomplexität und die Anforderungen an die Technikerfähigkeit und ermöglichen schnellere und kostengünstigere Netzwerkeinführungen. -
Stärkung von Gemeinschaften durch Konnektivität
Durch die Partnerschaft mit Dienstleistern hilft CommScope dabei, zuverlässiges Hochgeschwindigkeits-Internet in unterversorgten Gebieten bereitzustellen und trägt so zur digitalen Integration und Community-Befähigung bei.
Es gibt verschiedene Konfigurationen von FTTx, darunter:
- FTTH (Faser nach Hause): Dazu gehört das direkte Verlegen von Glasfaserkabeln zu einzelnen Häusern, was ein Höchstmaß an Breitbandkonnektivität und -geschwindigkeit bietet.
- FTTB (Faser zum Gebäude): LWL-Kabel werden zu einem Gebäude verlegt, wobei die endgültige Verbindung zu einzelnen Einheiten unter Verwendung anderer drahtgebundener und drahtloser Technologien hergestellt wird.
- FTTC (Faser zum Bordstein): LWL-Kabel werden zu einem Bordsteinverteiler verlegt, wobei die endgültige Verbindung zu Häusern mit Kupferkabeln hergestellt wird.
- FTTN (Faser zum Knoten): Glasfaserkabel werden an einen zentralen Knoten verlegt, wobei die endgültige Verbindung zu Häusern mit vorhandenen Kupfer- oder Koaxialkabeln hergestellt wird.
Wie CommScope mit Dienstleistern zusammenarbeitet, um alle Arten von FTTx-Netzwerken bereitzustellen
CommScope ist führend im Bereich der Glasfaserkonnektivität und bietet ein End-to-End-Portfolio, das alles umfasst, was für den schnellen und kostengünstigen Aufbau leistungsstarker FTTx-Netzwerke erforderlich ist.
Für Service Provider, die FTTx-Netzwerke aufbauen oder erweitern, bietet CommScope Lösungen, die eine schnelle Bereitstellung und betriebliche Effizienz unterstützen, indem sie die Installation vereinfachen und das erforderliche Qualifikationsniveau der Techniker reduzieren. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst in den härtesten Umgebungen eine überlegene mechanische und optische Leistung bieten.
Besuchen Sie unseren Vergleichsleitfaden „Stadt zu ländlichem Netzwerk“
Der umfassende Ansatz von CommScope umfasst alles, von der Zentrale über das Headend bis hin zur Außenanlage, bis hin zum Zuhause, Geschäft oder Zellstandort.
Mit den CommScope-Lösungen können Serviceanbieter Gemeinschaften die Möglichkeit für einen schnelleren, zuverlässigeren Internetzugang bieten, zu einer vernetzteren und befähigteren Gesellschaft beitragen und die digitale Kluft für unterversorgte Gemeinschaften überbrücken.
FTTx ist eine vielseitige, skalierbare Lösung zur Verbesserung der Breitband-Konnektivität. Mit dem Support von CommScope wird die Bereitstellung von FTTx-Netzwerken effizienter und effektiver, sodass Service Provider ihren Kunden Zugang zu hochwertigen Internetdiensten bieten können.
Zugehörige Ressourcen
- CommScopes Breitband für Everyone™-Seite
- BEAD-bereite Produkte
- CommScope FTTx-Lösungen
- Produkte für CommScope Central Office/Headend
© 2025 CommScope, LLC. Alle Rechte vorbehalten. CommScope und das CommScope-Logo sind eingetragene Marken von CommScope und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und anderen Ländern. Weitere Markeninformationen finden Sie unter https://www.commscope.com/trademarks. Alle Produktnamen, Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.