VisiPORT™ ist eine einfach zu implementierende und zu verwaltende Lösung, die den Status und die Kapazität aller Kupfer- und Glasfaseranschlüsse in Echtzeit überwacht. Intelligente Panel- und Port-Sensoren erkennen automatisch Port-Aktivitäten und warnen Benutzer vor Problemen wie unzureichender Kapazität, unbefugtem Patching, Geräteverfügbarkeit und mehr.
Als Gateways zum Netzwerk liefern Ihre Panel-Ports viele wichtige Informationen über die betrieblichen Funktionen, die Sicherheit und die Bereitschaft Ihrer Infrastruktur. Diese Hinweise zu verstehen, ist heute wichtiger denn je und viel einfacher, als Sie vielleicht denken.
Netzwerkänderungen bedeuten mehr Panel-Ports
- Exponentielles Wachstum im Datenverkehr
- Geringere Latenzleistungsanforderungen
- Kontinuierliche Zunahme von Mesh Networking mit hoher Dichte
- Zunehmende Bereitstellung von verbundenen Netzwerkgeräten.
Das Port-Management ist kritischer denn je
Ausfallzeiten minimieren
Netzwerkplanung verbessern
Netzwerksicherheit erhöhen
Effizienz des Change Management steigern
… und noch weitere Herausforderungen
Fortgesetzte Verwendung von Dokumentationsanwendungen, manuelle Eingaben erfordern
Größere Abhängigkeit von kundenfremden Fachkräften und Teams vor Ort
Schnelle Änderungen erfordern genaue Echtzeitdaten
Netzwerkmanager beaufsichtigen häufig mehrere Einrichtungen
Die Kosten für jeden Fehler und jede verpasste Gelegenheit steigern sich erheblich.
VisiPORT™
Eine eigenständige Hardwarelösung für die automatisierte Portüberwachung
Verfolgen Sie den Echtzeitstatus und die Kapazität all Ihrer Glasfaser- und Kupferanschlüsse, um Ihr Change Management und Ihre Netzwerkplanung zu beschleunigen und zu präzisieren.
Lassen Sie sich im Handumdrehen die Anzahl, den Typ und den Standort aller Patch-Panels im Netzwerk anzeigen, um Ihr Infrastrukturmanagement zu beschleunigen und zu verbessern.
Eine eigenständige, einfach zu implementierende Hardwarelösung mit intelligenten Panels und integrierten Portsensoren.
Erkennt und dokumentiert automatisch Port-Aktivitäten, wodurch sich manuelle Verfolgungen/Audits erübrigen und potenzielle Eingabefehler vermieden werden.
Weist Sie automatisch auf Probleme wie unzureichende Portkapazität, alle Konnektivitätsänderungen und mehr hin.
Vorkonfigurierte Dashboards und Portstatusdaten, die über eine browserbasierte Schnittstelle zugänglich sind.
Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen und ferngesteuerte Port-LEDs warnen die Techniker vor Ort und führen sie schnell zu den Ports, die eine geplante oder ungeplante Wartung erfordern.
EINE EINZIGE FAKTENQUELLE
Ohne VisiPORT | Mit VisiPort |
---|---|
Die Verwendung mehrerer Anwendungen zur Dokumentation der Verkabelungsinfrastruktur erfordert in der Regel manuelle Dateneingaben und führt zu Fehlern, die nicht immer abgeglichen werden können. Ihre Fähigkeit zur Verwaltung von Änderungen wird dadurch beeinträchtigt. |
Sie verfügen über eine einzige Faktenquelle, die automatisch den Status aller Glasfaser- und Kupferanschlüsse überwacht und aktualisiert. |
DIE RICHTIGEN INFORMATIONEN IN ECHTZEIT
Ohne VisiPORT | Mit VisiPort |
---|---|
Regelmäßige Kapazitätsprüfungen können Ihnen sagen, wann sich Ports an entfernten Standorten ihren Kapazitätsgrenzen nähern. Wenn Sie diese Daten jedoch erst erhalten, nachdem der Schwellenwert überschritten wurde, riskieren Sie Ausfallzeiten. |
Sie können die Schwellenwerte für die Portkapazität im Voraus definieren und VisiPORT benachrichtigt Sie, wenn diese erreicht werden. So bleibt Ihnen genügend Zeit, die Portkapazität zu planen und zu aktualisieren. |
INTELLIGENTE HÄNDE MIT INTELLIGENTEN AUGEN
Ohne VisiPORT | Mit VisiPort |
---|---|
Sie haben vielleicht Fachkräfte-Teams vor Ort, um die Port-Konnektivität zu verwalten. Es kommt jedoch einem Blindflug gleich, diese per Telefon zu einem bestimmten Port zu führen. Selbst wenn Ihre Panels deutlich gekennzeichnet sind. |
Sie können aus der Ferne gut sichtbare LEDs für alle Ports aktivieren, die Aufmerksamkeit erfordern, sodass Techniker den richtigen Port finden und Änderungen vornehmen können. Danach lassen sich diese LEDs genauso einfach wieder deaktivieren. |
EINE ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSEBENE
Ohne VisiPORT | Mit VisiPort |
---|---|
Für böswillige Akteure vor Ort ist jeder Port eine potenzielle Hintertür in das Netzwerk. Kunden sind besonders anfällig außerhalb der Arbeitszeiten, wenn weniger Personen anwesend sind. |
24/7-Überwachung aller Glasfaser- und Kupferanschluss-Patching-Aktivitäten. Anhand der von Ihnen definierten Parameter warnt VisiPORT Sie vor potenziell böswilligen Aktivitäten, damit Sie schnell und angemessen handeln können. |
Eine eigenständige Lösung, die einfach bereitzustellen und zu verwalten ist
Datengesteuerte Entscheidungen ermöglichen …
Echtzeit-Transparenz
Erhalten Sie sofortige Einblicke, um die Portnutzung und -verfügbarkeit zu verbessern.
Optimierte Planung
Nehmen Sie beim Planen von Konnektivitätsänderungen genaue Port-Zuweisungen vor.
Anleitung aus der Ferne
Port-LEDs bieten den Remote-Mitarbeitern vor Ort eine visuelle Anleitung.
Weniger Fehler
Reduzieren Sie manuelle Fehler und erhöhen Sie die Datengenauigkeit beim Verfolgen des Portstatus.
Verbessern der Effizienz
Sparen Sie Zeit und Ressourcen, indem Sie die Port-Überwachung automatisieren.
Erhöhte Sicherheit
Erhalten Sie automatisch Benachrichtigungen über verdächtige Änderungen der Port-Konnektivität.
Skalierbarkeit
Erweitern Sie das System problemlos, um Ihren wachsenden Infrastrukturanforderungen gerecht zu werden.
Asset-Tracking
Genaue Informationen zu Art, Größe und Position der Panels.
Teil der SYSTIMAX 2.0-Lösungsfamilie
Als neue Erweiterung der legendären Marke SYSTIMAX von CommScope spiegelt VisiPORT die Vision und das Versprechen von SYSTIMAX 2.0 wider. SYSTIMAX basiert auf vier Jahrzehnten standardprägender Leistung. SYSTIMAX 2.0 umfasst ein erweitertes Portfolio an zukunftsfähigen Lösungen ebenso wie ein selbstbewusstes neues Bekenntnis zum Kundensupport. Grenzenloses Potenzial, getrieben von grenzenloser Innovation.
Wenden Sie sich an Ihren SYSTIMAX-Vertreter, um mehr zu erfahren